This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PDN 和 I2C 之间的启动时序

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/744053/tas5825m-start-timing-between-pdn-and-i2c

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我们使用 TAS5825进行大规模生产。 但发现有一些没有声音输出的故障率。 经过调查、我们怀疑 PDN 和 I2C 启动时序可能会导致此问题。 对于故障原型、在启动过程中、一旦 PDN 拉高、在 I2C 开始通信之前只剩下2ms 的时间。 如果时间增加、例如20ms、则问题似乎消失了。

那么、您是否会建议 PDN 上拉和 I2C 通信之间的详细时间规格/要求?

数据表仅显示:确保在 I2C 通信之前 PDN 为高电平。

谢谢、

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、落基、
    我们将研究此问题、稍后再与您讨论。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、落基、

    至于您的问题、您能否先与我们分享您的详细序列?

    然后、对于您的序列 、您能否与我共享更多信息:

    • 从 PVDD 到 PDN 的延迟是多少?
    • I2S 信号何时就绪? I2S 在整个启动过程中是否保持活动状态?
    • 您是否使用 v3.1.3 PPC3和 v3.0.10 TAS5805模块转储脚本?

    最后、您的平台是什么? MTKTM 客户是否使用 ALSA?

    如果您对客户信息有疑问、请直接通过电子邮件联系我。

    此致、

    Alix Wan。