请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 主题中讨论的其他器件:TAS5805
您好!
我们使用 TAS5825进行大规模生产。 但发现有一些没有声音输出的故障率。 经过调查、我们怀疑 PDN 和 I2C 启动时序可能会导致此问题。 对于故障原型、在启动过程中、一旦 PDN 拉高、在 I2C 开始通信之前只剩下2ms 的时间。 如果时间增加、例如20ms、则问题似乎消失了。
那么、您是否会建议 PDN 上拉和 I2C 通信之间的详细时间规格/要求?
数据表仅显示:确保在 I2C 通信之前 PDN 为高电平。
谢谢、
-落基山脉