This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:在启动时设置为最小音量时关断

Guru**** 2533720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743608/tpa3113d2-shutdown-at-startup-when-set-to-minimum-volume

器件型号:TPA3113D2

您好!

我遇到了一个奇怪的问题、即当我为电路通电时、如果我的输入音量设置为最小(零)、TPA 将关闭而不是重新启动。 如果我在音量稍微调高的情况下通电、则可以正常工作、然后可以将音量设置为最小、而不会出现任何问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    那么、当输入信号非常低时、故障被触发、对吧? 您是否在问题发生时测量了输入信号? 请帮助您进行以下两个实验:
    1.拆下 R17并将输入电容 C7的左端连接到 GND。 查看问题是否仍然存在。
    2.恢复电路。 将1uF 输入电容器 C15和 C7更换为0.1uF 电容器。 查看是否有任何更改。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.已卸下 R17和 R18,C7左侧接地,问题不存在。 已将 C7的左侧连接至 VR、问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 C7和 C15替换为0.1uF 似乎解决了该问题。 谢谢!