请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3113D2 您好!
我遇到了一个奇怪的问题、即当我为电路通电时、如果我的输入音量设置为最小(零)、TPA 将关闭而不是重新启动。 如果我在音量稍微调高的情况下通电、则可以正常工作、然后可以将音量设置为最小、而不会出现任何问题。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我遇到了一个奇怪的问题、即当我为电路通电时、如果我的输入音量设置为最小(零)、TPA 将关闭而不是重新启动。 如果我在音量稍微调高的情况下通电、则可以正常工作、然后可以将音量设置为最小、而不会出现任何问题。
谢谢、