This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:效率

Guru**** 2541700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743086/tas5805m-efficiency

器件型号:TAS5805M

尊敬的所有人

我 测试了开关频率与 TAS5805M-EVM 效率之间的关系。

测试条件:TAS5805EVM、铁氧体磁珠、PVDD=16V;负载=6 Ω;输出功率=10W;

我认为效率会随着开关频率,降低、原因是

开关损耗。 但效率会随着开关频率的增加而提高。

测试结果:

测试结果为:Ω

FSW=384kHz;IIN=2.222A

FSW=480kHz;IIN=2.157A

FSW=576kHz;IIN=2.123A

FSW=768kHz;IIN=2.073A

谢谢、此致、

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ella、
    这与另一个 onen 的问题相同: e2e.ti.com/.../742663、所以我将在这里关闭它。
    Alix 正在尝试复制此问题、并将在稍后返回给您。 感谢您的耐心!
    此致、
    郑少文