请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/743086/tas5805m-efficiency
器件型号:TAS5805M尊敬的所有人
我 测试了开关频率与 TAS5805M-EVM 效率之间的关系。
测试条件:TAS5805EVM、铁氧体磁珠、PVDD=16V;负载=6 Ω;输出功率=10W;
我认为效率会随着开关频率,降低、原因是
开关损耗。 但效率会随着开关频率的增加而提高。
测试结果:
测试结果为:Ω
FSW=384kHz;IIN=2.222A
FSW=480kHz;IIN=2.157A
FSW=576kHz;IIN=2.123A
FSW=768kHz;IIN=2.073A
谢谢、此致、
Ella