请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 您好、Sirs、
您是否会建议睡眠模式和深度睡眠模式之间的区别、如数据表中所示? 我们看到 PDN#在两种模式下都保持高电平。
客户在 PDN#=高电平时看到7.5mA IDDQ、因此我们假设 TAS5825 保持睡眠模式。 当 PDN#=高电平时 BCLK 关闭时、如何使 TAS5825进入深度睡眠模式?
谢谢、此致、
陈耀恩
2018年11月1日