This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:如何将 TAS5825调至深度睡眠模式?

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/742719/tas5825m-how-can-we-bring-the-tas5825-to-deep-sleep-mode

器件型号:TAS5825M

您好、Sirs、

您是否会建议睡眠模式和深度睡眠模式之间的区别、如数据表中所示? 我们看到 PDN#在两种模式下都保持高电平。

客户在 PDN#=高电平时看到7.5mA IDDQ、因此我们假设 TAS5825 保持睡眠模式。  当 PDN#=高电平时 BCLK 关闭时、如何使 TAS5825进入深度睡眠模式?



谢谢、此致、

陈耀恩
2018年11月1日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、
    我们正忙于另一个 Csse、稍后将向您解释。
    此致、
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    请参阅数据表第45页的寄存器0x03。


    此致、
    Alix Wan。