This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:开路负载检测

Guru**** 2386740 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180027/tas5822m-open-load-detection

器件型号:TAS5822M

大家好、

上图是 TAS5822M 数据表的屏幕截图、表明存在开路负载检测 和短路负载检测功能、但数据表中没有相应的负载诊断寄存器。 我们如何使用这两种功能? 我们如何知道 检测 结果?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

    让我确认一下我们的 EVM 板并回复您。

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    通过我们的 EVM 进行测试、发现该器件在 OL 状态下正常工作、并在 SL 状态下报告 OC 故障。

    很抱歉告诉您、此器件 tas5822m 没有 OL/SL 错误检测功能、我们很快将更改数据表中的说明。

    此致  

    Timi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timi、

    很高兴  看到 您 的回复。

    我 知道  可以 从 OC 故障获取 SL 检测结果。 但我们如何知道 OL  检测状态?  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

      抱歉、此设备无法检测到 OL 状态。 我是否可以询问客户是否需要此 OL/SL 检测功能? 在消费类产品中很少看到这种情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的回答。

    客户告知自己有一个使用 TAS5822M 芯片的放大器产品、其控制软件有负载检测功能选项、每个通道需要大约10秒的测试时间、测试结束时将显示通道负载开路或短路情况。 不清楚产品是如何做到这一点的。

    猜一下 TAS5822M 是否有一些可读寄存器来读取软件可以确定负载开路或短路的音频输出电平?

    在 REE-0x78、PAGE-0x02下的0x60寄存器和0x64寄存器、它们是怎么做的? 这两个寄存器的值是否与输出电平的大小相同?如果是、这些值如何转换为电压?

    此致、
    Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy  

      输出电平寄存器将反映输出电压电平、无论负载或开路负载如何、输出电压都不会改变、无法检测 OL。

      该器件的控制软件仅为 PPC3、我想我们找不到任何有关负载诊断功能的信息。  

      我担心我们的客户会将此器件与我们的另一个器件 TAS6422混淆、如 TAS6422 PPC3的下图所示、负载诊断功能很难错过。 您能让我们的客户给我们一张图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    此控制软件不是 PPC3。  我可能没有清楚地描述客户的问题。 此客户有 一个音频功率放大器器件。 该器件不是由他们设计的、可能是他们购买的。 上述控制软件是该器件的控制接口软件。

    此致、
    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

      在这种情况下、我认为在该器件中有其他一些电路可检测开路负载、而不是 TAS5822本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    感谢您的支持。  客户打算切换到 TAS6422。