This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1753:单声道 DAC 配置

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753-Q1, PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678901/pcm1753-mono-dac-configuration

器件型号:PCM1753

您好!

我对 PCM1753-Q1有一些疑问:

1.如何配置 SCK 和 BCK? 采样频率为16kHz、16位音频数据。 我知道 bck 应该是2*AUDIO DATA*SAMPLING 频率,SCK 如何?

2.如果 使用单声道音频输出? 我们能否将 I2S 输入配置为一个通道?  

3.我们可以使用数字衰减控制来调节音量吗?

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao Zhou:

    1、SCK 应是采样频率的倍数,通常为128*FS、192*FS、256*FS 等

    2.如果您希望将器件用作单声道输出、则可以使用数字源使左右声道相同。  否则、只需使用一个通道。  请注意、对于左通道和右通道、时钟周期的数量应保持不变。

    3.数字衰减控制可视为音量控制。

    谢谢!

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复。

    1.您能告诉我控制接口时序的标称值和最大值吗?  

    2.如何读取 pcm1753的寄存器? 在我们的数据表中、仅提供了写入方法、我们可能需要使用读取方法来确认写入。

    此致。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dongbao:

    计时没有发布的最大值或标称值。 从技术上讲、最大值将非常长、因为您可以根据需要手动操作该 SPI 接口! 典型应用的 MC 时序介于10kHz 和1MHz 之间。

    PCM1753没有 MISO 功能、无法回读。

    谢谢!
    Paul