请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/678901/pcm1753-mono-dac-configuration
器件型号:PCM1753您好!
我对 PCM1753-Q1有一些疑问:
1.如何配置 SCK 和 BCK? 采样频率为16kHz、16位音频数据。 我知道 bck 应该是2*AUDIO DATA*SAMPLING 频率,SCK 如何?
2.如果 使用单声道音频输出? 我们能否将 I2S 输入配置为一个通道?
3.我们可以使用数字衰减控制来调节音量吗?
此致、
东宝