This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6138A2:请求 TPA6138线性输出支持

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6138A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676860/tpa6138a2-asking-for-the-tpa6138-line-out-support

器件型号:TPA6138A2

大家好、
TPA6138能否支持线路输出?
输入电压:1.3Vrms
输出电压:2Vrms
THD<1%

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    您能否为我提供此测试的负载值?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    我将与客户核实加载值。

    如果负载值为600欧姆、这是否可以支持?

    请帮助查看以下原理图和布局。
    txn.box.com/.../vcuhycem2xy2301wtilg4zyjdzsbuxon
    txn.box.com/.../qmgzo7i6r9hf8d953r9nxh8f2kvkeew0

    再添加一个问题、TPA6138增益是否可以设置为-10dB? 我们建议使用什么电阻器?

    谢谢、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、
    与客户核实后、负载为10kohm。
    2Vrms 输出电压、10kΩ Ω 负载。 THD+N < 1%



    请帮助查看以下原理图和布局、并就此提供您的意见

    txn.box.com/.../0h210blqevs4q6461zxty2pboqwtowax




    BR、
    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    在这些条件下、我将使用我们的 EVM 进行测试、并将告知您这是否正常工作。
    另一方面、我已经查看了这些文件、并观察了一些详细信息。 首先、输入网络应该非常相似、正如典型应用和布局示例部分所示、但客户的应用忽略了一些输入的组件、因此我建议添加缺少的组件。 其次、客户将 UVP 引脚直接连接到 Pvdd、但始终建议使用电阻分压器来获得关断阈值和迟滞、如 TPA6138A2 UVP 操作部分所示。
    最后、您可以使用 RF=10K 欧姆和 Ri=33K 欧姆、以获得大约-10dB 的增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、
    您能否更新条件的测试结果?
    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我在以下条件下使用我们的 EVM 执行了测试:VDD=3.3V、负载10kΩ Ω 和 Vin=1.3Vrms、因此我得到 Vout=2.5Vrms、但 THD+N=4.6%。
    在以下条件下、我重新进行了测试:VDD=3.3V、负载= 10kΩ Ω、Vin=1.195Vrms、因此我在该输入信号电平下得到了 THD+M=1%和 Vout=2.39Vrms。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师