请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6138A2 大家好、
TPA6138能否支持线路输出?
输入电压:1.3Vrms
输出电压:2Vrms
THD<1%
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jose、
与客户核实后、负载为10kohm。
2Vrms 输出电压、10kΩ Ω 负载。 THD+N < 1%
请帮助查看以下原理图和布局、并就此提供您的意见
txn.box.com/.../0h210blqevs4q6461zxty2pboqwtowax
BR、
Scott