This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:同时实现单端线路输出和差动线路输出

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677489/tlv320aic3268-single-ended-line-out-and-differential-line-out-simultaneously

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件:DRV632

尊敬的 TI:

我们的定制板上有两个输出:一个是单端立体声输出 HPL/HPR、另一个是差动立体声输出 LOL/Lor、RECP/RECM。

这两个输出在 AIC3268中无法同时使用。 我们必须选择一条到 DAC 输出的路由。

如果我们同时需要两个输出(单端和差分)、并修改将 LOL (右通道 P)和 RECP (左通道 P)拆分为单端输出 而非 HPL/HPR 的硬件设计。

没关系吗? 我担心输出负载阻抗。

我不熟悉这一点。 可以提出一些建议吗? 或者、我可以添加其他芯片来实现这个目标吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    不建议使用您提到的方法;当器件配置为差分输出模式时、信号应通过负输出返回。

    DAC 输出可以同时路由到耳机驱动器和线路/REC 输出、您可以尝试一下吗? 请参考下面的简化图作为参考。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    非常感谢您的快速回复。

    您提到的输出路由现在是我们板上的输出路由设置。

    在我们的 GUI 中有一个用户设置配置: 单端输出模式或差动输出模式。

    如果用户选择单端模式、DAC 仅路由到 HPL/HPR。 在差分模式下、DAC 仅路由到 LOL/LOR、RECP/RECM。

    不能同时进行路由。 请参阅以下注册。

    在寄存器22中、仅当 B0_P1_R27_D4=0时、将用于将 RDACP 路由到 LOL 驱动器的 D5位置位(意味着 RDACP 无法路由到 HPR)

    我们似乎需要将输出路由设置为差分模式、并对从差分输出派生的单端输出进行一些硬件修改。

    我们非常感谢您提出的任何建议和建议。

    再次感谢

    BR、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、

    感谢澄清,我没有注意到这一点。 不幸的是、我没有看到这样的应用、因此我恐怕没有一个好的建议。 也许可以添加一个与差分输出并联的差分转单端线路驱动器、如 DRV632。  

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师