This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M PBTL 和 PurePath 控制台3.

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/677041/tas5766m-tas5766m-pbtl-and-purepath-console-3

器件型号:TAS5766M

PPC3是否可以用于在 PBTL 中创建 TAS5766M 的配置?  

如果不是直接操作、是否可以操作 PPC3中设计的双二阶滤波器在单路并联桥接式负载 TAS5766M 上工作?  

我只需要4个双二阶滤波器和音量控制。  

谢谢、Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    Alix 很快就会回复您。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    如 TAS5766M 数据表9.2.2单声道/PBTL 应用所示、TAS5766M 通过硬件 INPL 和 INNL 直接配置为 PBTL 模式、然后针对正扬声器端子将 OUTNR 和 OUTPR 连接在一起、而针对负端子将 OUTPL 和 TNOUL 连接在一起、如下所示。

    此外、PBTL 单声道输出使用正确的通道信号、因此您可以使用与 PPC3窗口中 BTL 相同的均衡器和音量块。

    谢谢、
    Matt