请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM48560 大家好、
从 LM48560数据表中可以看出 、连接到输入引脚的电容器 为0.47uF。 但在我的电路设计中、这个值并不是那么常用。 我可以选择其他电容值吗? 例如1uF 陶瓷电容器?
我还在另一个请求中提出了问题。 不使用 in1+和 in1-。 我可以将它们连接到 GND、还是将它们保持未连接状态? 使用0.47uF 电容器将未使用的输入端连接到 GND 是可以的、但会占用 PCB 面积。
非常感谢。
此致
海召路