This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:我们可以使用另一个电容来连接输入吗?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676749/lm48560-can-we-use-another-capactior-to-connect-the-inputs

器件型号:LM48560

大家好、

从 LM48560数据表中可以看出  、连接到输入引脚的电容器 为0.47uF。   但在我的电路设计中、这个值并不是那么常用。   我可以选择其他电容值吗?  例如1uF 陶瓷电容器?  

我还在另一个请求中提出了问题。  不使用 in1+和 in1-。 我可以将它们连接到 GND、还是将它们保持未连接状态?  使用0.47uF 电容器将未使用的输入端连接到 GND 是可以的、但会占用 PCB 面积。

非常感谢。

此致

海召路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海召、

    您可以将该值更改为1uF、它不会产生任何问题、因为输入电容器用于阻止器件输入端的直流分量。
    建议使用一个电容器将每个输入接地、以避免噪声问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师