This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:TPA3140D2可在电源电压(最大值)变化时关断。

Guru**** 2513545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/676741/tpa3140d2-shutdown-with-changing-supply-voltage-max-for-tpa3140d2

器件型号:TPA3140D2

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 TPA3140D2在电源电压(最大值)变化时的关断情况。

因此、我使用 EVM 确认了这种现象。

将 PVDD 升至15.8V 时、输出停止。
此时故障端子电压没有变化。
检查数据表后、第12页的方框图中有 OVLO 说明、但方框图中没有列出其他说明。
我想这种症状是 OVLO 正在工作。
是这样吗?
如果是、该 OVLO 工作电压的变化是多少?

顺便说一下、我知道建议的电压为14.4V (最大值)。

此致、
哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、
    执行此测试时、请断开 SDZ 引脚与电路板上连接器 J2上的 FAULT 引脚的连接。
    此致、
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    我已经完成了。
    即使您断开 J2、也是如此。
    我认为它与故障、SD 无关。

    此致、
    Y. Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    很抱歉对您的问题有误解。 您的观察结果正确。 当检测到 UV/OV 时、该器件进入降压模式以保护器件、但不会在 FAULT 引脚上报告。 在 FAULT 引脚上只报告 DC/OC/OT 故障。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我理解这种现象。

    因此,我还有一些问题。
    该 OVLO 工作电压有何变化?
    2.数据表中没有 UVLO/OVLO 说明。
    请与问题1一并告知我。

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    UVLO 表示欠压锁定。 当 PVCC 从建议范围降至3.8V~4.0V (整个 PVT)时、将触发 UVLO。 然后将 PVCC 增加到4.1V~4.4V (整个 PVT)、UVLO 将被清除。 由于存在迟滞、PVCC 上升和下降的三保持不同。 当 PVCC 从推荐范围增加到15.7V~16.1V 时、OVLO 会触发、并会因 PVCC 降低到15.3V~15.6V 而感到厌烦。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢您的快速回复。

    我理解您的意见。
    我将向客户解释这些内容。

    此致、
    哈塞伯