请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3140D2 尊敬的 Sirs:
我的客户询问了 TPA3140D2在电源电压(最大值)变化时的关断情况。
因此、我使用 EVM 确认了这种现象。
将 PVDD 升至15.8V 时、输出停止。
此时故障端子电压没有变化。
检查数据表后、第12页的方框图中有 OVLO 说明、但方框图中没有列出其他说明。
我想这种症状是 OVLO 正在工作。
是这样吗?
如果是、该 OVLO 工作电压的变化是多少?
顺便说一下、我知道建议的电压为14.4V (最大值)。
此致、
哈塞伯