This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:PCM1860时钟:悬空 XI 并使用 SCKI?

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860, PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185966/pcm1860-pcm1860-clocking-float-xi-and-use-scki

器件型号:PCM1860
主题中讨论的其他器件: PCM1861

您好!  

我正在进行一项新设计、其中 PCM1860 (1)将用于具有良好3、3V MCLK 源的系统。 我可以在 SCKI 上仅使用它吗? 如果是、我可以让 XI 浮动、还是应该将其接地?

谢谢、

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将未使用的 XI 引脚连接到 DGND,并在第0 reg 32页中选择仅使用 SCKI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Douglas、  

    这是具有硬件控制功能的 PCM1860 (或 PCM1861)。 这是否同样适用? 我在等效的原理图上看到或门、但仍想确保。

    谢谢、

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、将 XI 连接到 DGND 并将 MCLK 提供给 SCKI 将起作用、IC 将在内部提供/选择它(9.3.9.4.1 d/s)