请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1860 主题中讨论的其他器件: PCM1861
您好!
我正在进行一项新设计、其中 PCM1860 (1)将用于具有良好3、3V MCLK 源的系统。 我可以在 SCKI 上仅使用它吗? 如果是、我可以让 XI 浮动、还是应该将其接地?
谢谢、
Børge μ A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.