请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA6304-Q1 您好,团队
客户告知在 TPA6304-Q1的使用过程中、输入滤波电感器损坏。 更换电感器后、TPA6304-Q1可以正常发出声音。 客户可以通过模拟功率放大器的电源对地短路来重现此现象。
客户对此感到困惑、当出现故障或错误时、TPA6304-Q1是否会对 PVDD 引脚接地执行下拉操作? 还是电感器问题?
电感器的饱和电流为7A、电感器是整体形成的。