This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:PVDD 电源滤波器电感器烧坏问题

Guru**** 2480665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186335/tpa6304-q1-pvdd-power-supply-filter-inductor-burning-problem

器件型号:TPA6304-Q1

您好,团队

客户告知在 TPA6304-Q1的使用过程中、输入滤波电感器损坏。 更换电感器后、TPA6304-Q1可以正常发出声音。 客户可以通过模拟功率放大器的电源对地短路来重现此现象。
客户对此感到困惑、当出现故障或错误时、TPA6304-Q1是否会对 PVDD 引脚接地执行下拉操作? 还是电感器问题?

电感器的饱和电流为7A、电感器是整体形成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来确认您的测试。 短路测试是 PVDD 直接接地短路? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,原理图如下所示、电感器很可能会因高电流而损坏。 客户对大电流的来源更感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPA6304不支持 PVDD 接地短路保护。  

    电感器损坏的根本原因是电流过小、但与 TPA6304无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    因此、这种大电流的情况应与电源端子和电感附件的电容有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为短时间短路不会对电感器造成损坏。 请与客户再次核实。

    总之、TPA6304不支持  PVDD 接地短路保护。 电感器损坏与 TPA6304无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!~