This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704EVM-U:EVM 故障排除

Guru**** 2480645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187193/pcm2704evm-u-evm-troubleshooting

器件型号:PCM2704EVM-U

您好、E2E 专家、

你好。

我正在尝试使用我已经有但找不到的介绍 SW1 - 3函数的文本 PMC2704、您能帮助我吗?
是的、我有板
如果电路板打印方向正确、则电路板上有三个开关、然后 SW1、SW2和 SW3这三个开关位于电路板的右上角。
更新:
该装置已选择工作一段时间。 但在一段时间后、它会突然退出、并且会有所不同。 现在、我已经听了大约半个小时。 那么、我们将看到时间发生了什么。 我购买此套件是为了将其放入我已经设计和构建的5.1环绕声系统中(只需构建机柜、购买 两个10英寸驱动 器并组装好所有器件)。
发言太快了。 它只是再次退出我的程序。 约35分钟。 没有改变或改变任何东西!
此时单元的总线供电。
我手机的摄像头已停止工作、我必须更换它。 但它已经超过了十年了。 它的其他一切仍然有效。 因此、我无法提供照片。
该装置工作了几秒钟到一分钟、然后突然间歇性地停止。
 
安装程序是 My HP Compaq dc7000、运行 Windows 7 Pro、8 gig RAM、PCM 2704通过 USB 直接连接到计算机背面计算机 USB 输出端口的背面。 并且目前将耳机连接到输出端子。 当我将 USB 总线安装(或更换)到我购买的5.1环绕声系统时、也会由 USB 总线供电。
提前感谢您。
此致、
CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好     ,我按照所述连接了 EVM:EVM 连接到笔记本电脑的 USB,耳机连接到 EVM 上的输出插孔。  我没有遇到任何问题。  我的计算机上有 Windows 11, 而且 SW1-3 也处于 默认位置。  JP10、JP11 和 JP9 均 处于默认(BUS)位置。  

     您的 EVM 工作了一段时间、然后停止工作、这一事实告诉我们设置 应该正确且连接正常。  

    您是否曾在不同的 PC 上使用 过不同的 Windows?  您可以做的一件事是,当它断开连接时, 您的扬声器图标会显示什么内容。 当 EVM 连接到 PC 时 、它应该读取(扬声器:USB 音频 DAC)。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash、

    你好。

    刚才我在阅读您的消息时、设备没有播放任何声音、因此我将鼠标放在控制面板中的扬声器图标上、弹出窗口显示"未安装音频输出设备"。 我重新启动了,声卡看到并响应了声卡,并按应有的方式回放了蜂鸣声和它应该播放的声音。
     
    正如我过去说过的、这两次故障之间的时间距离并不相同。
    此致、
    CSC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 我认为 问题与 EVM 或跳线设置无关、与  PC 驱动程序有关的问题也更多。 最简单的解决方案可能是使用具有不同窗口的不同 PC。 我关闭此帖子、因为我认为我不需要采取进一步的行动。  

    此致、

    Arash