This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6340-Q1:MIC 输入电路并诊断问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1180107/pcm6340-q1-mic-input-circuit-and-diagnose-problems

器件型号:PCM6340-Q1

当我们使用  PCM6340QRTVRQ1时、我们在项目中遇到了以下问题。

 BCLK (3.072Mhz)  是间歇性  的、如果您与麦克风(ADC 的输入)通话、BCLK 将输出3.072MHz、当没有声音时、BCLK 为3.3V (高电平)。

我们检查芯片的寄存器、发现存在一些故障报告、例如检测到:INxM 接地短路。  

我们的输入电路低于:Ω

我想确保能够将 R232 R231接地?我们将差分输入满量程 交流信号电压设置为2Vrms。为了防止 MIC 输出大于2V、使用了电阻部分电压。

但我们发现 IC 具有 DIAG_CFG1寄存器,有很多阈值、低于:Ω

我们使用的电路是否需要调整芯片的 DIAG_CFG1寄存器阈值设置以避免故障?

如果我们使用默认 的 DIAG_CFG1寄存  器阈值、则会发生故障,我们能否将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]设置为0(故障事件不用于 ADC 和 MICBIAS 断电),、因此 BCLK 不会停止输出。

因为我们使用 诊断 SAR 监视器数据来设置 DIAG 阈值(__LW_AT__对蓄电池短路、对地短路...... )并且不使用 CHX_LIVE 寄存器 来判断短路状态,我们是否能够处理芯片的 DIAG 寄存器故障?

  • 我们尝试将  PD_ON_FLT_CFG[1:0]设置为0,发现 用于设置 DIAG 阈值的诊断 SAR 监控器数据已更改, 为什么 PD_ON_FLT_CFG 影响 SAR 监控器数据?  请解释具体原因?

 

需要您的支持

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在星期四作出答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么类型的麦克风? 请断开下拉电阻、使用 I2C 禁用诊断。

    另请将示波器图发送给我、其中示波器图显示了 ADC 的反相和同相引脚上的直流电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ANC 麦克风

    规格低于:Ω

    ADC 将 正常工作  ,同时 通过    I2C(ADJUST 0x64)禁用诊断, 但 我们 需要 诊断 功能,需要读取 SAR 监视器数据,如果我们使用   I2C,SAR 禁用诊断,则无法正常工作。

    这是 ADC 反相和同相引脚上直流电压的示波器波形图。  

    通过 MIC 连接:

    无 MIC:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有时,当我们向具有低频成分的麦克风输入大音时,引脚的直流电平会降至低电平,从而触发故障阈值。 您应该将 INXP 放在示波器上,并且麦克风连接 了音频,然后查看波形。 如果引脚电压有非常大的引脚电压甚至可能达到接地电平、则故障可能会触发、因为引脚上的直流电压达到设定的阈值电平。

    如果是这种情况、则可能需要减少到达引脚的低频交流信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有 MIC:的 INxP 和 INxM

    当  有音频时,蓝色波为 BCLK ,BCLK 间歇性。 INXM 还会导致故障? 、因为在我们的设计 中检测到 INxM 接地短路。  

    我可以看到  示波器中 INxM 的直流电平为两低(具有声音输入)。  

    如果这是根本原因,我接下来该怎么办?

    1、调整 DIAG_CFG2寄存器?中的阈值

    2、不考虑屏蔽或非屏蔽故障,将  PD_ON_FLT_CFG[1:0]更改为0?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、麦克风发出的音频信号看起来太大。 您需要将麦克风信号偏置为较高的值、这样语音就不会将针脚接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我们使用 诊断 SAR 监视器数据来设置 DIAG 阈值(__LW_AT__对蓄电池短路、对地短路...... )、我们是否可以 不考虑屏蔽或非屏蔽故障,将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]更改为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当向麦克风提供正常语音时、来自麦克风的信号将变为零。 这意味着削波也会引入数字化的音频信号、从而在记录的数据中产生失真。 我认为、如果输入上信号的直流电平能够在不削波的情况下从麦克风获得最大信号、那将是很好的。 在我们对其进行优化后、我们可以为阈值等设置寄存器

    您的设置中的 Mic +大约为3V、而 Mic -= 0.5V 吗? 什么是麦克风偏置电压?

    我们需要通过增大 MicBias 来增大电压。 在麦克风上-信号接地前只有0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我们电路每个点的直流电压如下所示

       \
    • 前面提供的示波器波形的测试点是 IC 输入引脚上的电压

    当 MIC 输入同时按比例衰减直流和交流时、我认为削减的麦克风信号是否取决于输入偏执电压(6Vrms 和2Vrms)。

    主要是它会影响诊断。  

    我们是否可以将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]更改为0、以便 ADC 可以工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应尽快答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    期待您对客户以上问题的回复。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我道歉。 应在今天答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 的、当检测到故障时、PD_ON_FLT_CFG[1:0]至0不应允许 ADC 和微偏置关闭、因此 BCLK 不会被阻止。

    但是、我仍然建议优化引脚上的信号偏置以及麦克风增益、以便在正常使用情况下削波 ODF 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    如果设置 PD_ON_FLT_CFG[1:0] =0、 SAR 数据读回将受到影响、您知道原因是什么吗?

    对于信号偏置、以下是具有 RMS 电压标记的客户场景、是可以还是不可以?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应在几小时内答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay、

    有任何反馈吗? 谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦克风的部件编号是什么? 您能提供该器件的原理图吗?

    我们需要在连接麦克风的情况下正确设置2个引脚上的直流电平。 一旦我们这么做、引脚上由于信号而出现的正常交流变化将不会接地并产生故障。

    需要回答2个问题。

    1.客户期望麦克风的最大信号电平是多少?

    2. 在软件中设置了什么 CHX_MIC_RANGE 寄存器位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    我们没有 MIC 原理图、下面是供您参考的 MIC 规格。

    "正确设置2个引脚上的直流电平"的值是多少?  客户 INxP DC 为6V、INxM 2V 可确保 MIC 摆幅。 MIC 电源为8V。

    客户有两种类型的 MIC、-13dB 和-5dB、最大2Vrms、但在最坏的情况下、它可能会略微超过2Vrms。

    CHx_MIC_IN_RANGE 位配置为0。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个问题:这是电容式麦克风吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设它是一个电容器麦克风、并且从 MicBias 到 MicCircuit 的电源电压为9V

    麦克风电路上有一个500欧姆的上拉和下拉电阻。

    麦克风消耗5mA 的直流电流。 这意味着上拉电阻上的直流电压为9-(5mA*500)=6.5v

    下拉时的直流电压为5mA*500或2.5V。

    2个引脚上的直流电压之间的差值为4V。 该电压应可处理2Vpk 或1.4Vrms。

    我建议移除分压器并直接连接、如下所示。 客户应检查是否

    直流电压大约在我假定的区域内。

    客户还可以保持 CHX_MIC_RANGE=0、并检查是否通过麦克风输入的信号检测到诊断故障。

    根据故障触发的不同、可以调整阈值、以便在存在信号时消除这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它是 驻极体麦克风

     在我们的设计中、MicBias 为8.5V、如果我们选择 R230 R231、IC 不会关断。

    我们是否可以不将6.04k 欧姆更改为0r、而只选择2k 欧姆?  增益会有一些损失、但影响应相对较小。

    C225和 R216用于 RC 激励器、  C225是否仍需要删除? 有什么影响?

    3.客户要求、MIC 输入需要对 BATT 短路、如果 BATT 大于18V、 我认为 直接连接可能  会损坏 IC、因此6.04K 欧姆 具有一定的影响。

    我们是否只能选择 R230 R231 (2komhs 连接到 GND)?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    除了莫顿在答复中提出的问题之外,我还总结了解决方案的核查和问题。 希望我们能尽快得到您的回复、客户需要在项目接近 PV 时冻结最终决策。

    问题:建议使用以下哪种解决方案?

    解决方案1

    无硬件更改、仅将 PD_ON_FLT_CFG [1:0]设置为0。

    测试结果:

    IC 不会关断、IC 输出正常。

    需要 Sanjay 的回答:

    由于存在故障、这是否会对 IC 造成风险?

    解决方案2:

    仅移除接地电阻器 R230/R231。

     

    测试结果:

    IC 不会关断、IC 输出正常、但需要调整 ADC 增益和 SAR 阈值设置。

    需要 Sanjay 的回答:

    此解决方案是否适合该问题?

    IC 有任何风险?

    解决方案3:

    只能移除 R230/R231并将 R216/R217更改为0 Ω。

     

    测试结果:

    IC 不会关断、IC 输出正常、但需要调整 ADC 增益和 SAR 阈值设置。

    需要 Sanjay 的回答:

    此解决方案是否适合该问题?

    如果在执行电池短路测试时将 R216/R217更改为0欧姆、是否会给 IC 带来风险?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会说使用解决方案2。 我们不建议 在输入引脚上放置一个下拉电阻器。 这会干扰诊断的内部阈值的运行