当我们使用 PCM6340QRTVRQ1时、我们在项目中遇到了以下问题。
BCLK (3.072Mhz) 是间歇性 的、如果您与麦克风(ADC 的输入)通话、BCLK 将输出3.072MHz、当没有声音时、BCLK 为3.3V (高电平)。

我们检查芯片的寄存器、发现存在一些故障报告、例如检测到:INxM 接地短路。
我们的输入电路低于:Ω

我想确保能够将 R232 R231接地?我们将差分输入满量程 交流信号电压设置为2Vrms。为了防止 MIC 输出大于2V、使用了电阻部分电压。
但我们发现 IC 具有 DIAG_CFG1寄存器,有很多阈值、低于:Ω

我们使用的电路是否需要调整芯片的 DIAG_CFG1寄存器阈值设置以避免故障?
如果我们使用默认 的 DIAG_CFG1寄存 器阈值、则会发生故障,我们能否将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]设置为0(故障事件不用于 ADC 和 MICBIAS 断电),、因此 BCLK 不会停止输出。
因为我们使用 诊断 SAR 监视器数据来设置 DIAG 阈值(__LW_AT__对蓄电池短路、对地短路...... )并且不使用 CHX_LIVE 寄存器 来判断短路状态,我们是否能够处理芯片的 DIAG 寄存器故障?
-
我们尝试将 PD_ON_FLT_CFG[1:0]设置为0,发现 用于设置 DIAG 阈值的诊断 SAR 监控器数据已更改, 为什么 PD_ON_FLT_CFG 影响 SAR 监控器数据? 请解释具体原因?
需要您的支持
谢谢。




\