请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3104EVM-K 尊敬的先生或女士:
我将 TLV3320AIC3104EVM 与 GUI 配合使用、我想修改 MCLK、以使 Fsref 为48kHz、FS ADC/DAC 为16kHz。
为此,我进行以下修改:

并按 LOAD。 但是、当我在示波器上测量频率时、它仍然是11.29MHz 的频率(这是默认频率)。
我如何处理这些不同的频率并在示波器上查看结果?
我还能修改 BCLK 和 WCLK 吗?
祝你度过美好的一天!
William。