This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:提高 MIC 敏感性

Guru**** 2480625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187819/pcm6240-q1-improve-the-mic-sensivity

器件型号:PCM6240-Q1

我们将 PCM6240 用于 MIC 输入,MIC 类型:IMM-6S 快速参考 Guide.indd (daytonaudio.com)

输入 MIC 电路请参考附加文件,9V 电源,带有1k 下拉电阻,输入耦合4.7uF 电容,

PCM6240:MIC 输入,差动输入,直流耦合,低摆幅模式,高 SNR 模式

如果我们想提高 MIC 灵敏度、请确认

(1)如何配置上拉/下拉1k 电阻以获得最佳的 MIC 灵敏度? 。

(2) 是否有其他电路或寄存器可提高 MIC 灵敏度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 ADC 专家即将从美国度假回来、他将尽快发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单页概述未提供麦克风允许的最大电源电压。 您如何知道9V 的工作原理?

    您是否有麦克风的实际示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    9V 上拉电阻可以、我们使用1k 2k 4K 8k 的上拉/下拉电阻对其进行了测试、

    抗更大、麦克风灵敏度更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于似乎是交流耦合差分配置的 MIC 灵敏度、我们推荐了用于模拟 MIC 输入的电路。 (8.3.3 d/s)选择耦合电容的值时、必须确保耦合电容和输入阻抗形成的高通滤波器不会影响信号成分。 此外、您选择的外部偏置电阻 器取决于信号摆幅和外部偏置发生器(9V)。 有关 PCM6xx0-Q1交流耦合外部电阻计算器、请参阅.zip。

     e2e.ti.com/.../3527.sbac263.zip

    此致、