This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:如何在 ADC5140EVM-PDK 上使用 AGC 续

Guru**** 2481065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187789/adc5140evm-pdk-how-to-use-agc-on-adc5140evm-pdk-continued

器件型号:ADC5140EVM-PDK

很抱歉耽误你的回答。

我知道、应用手册指出、是否可以将噪声阈值与输入信号清晰区分、这决定了 ALC 应用的最大增益。

在此测量示例中、噪声阈值为-90dBFS (默认值)、模拟输入电平为-62dBV、因此当 PGA 为0dB 时、数字输入电平为-68dBFS。

噪声阈值与数字输入电平之间存在大于20dB 的差异、这是否意味着可能不应用最大 ALC 增益?

如果在不应用该增益的情况下、为什么 PGA = 0dB 时应用的 ALC 增益大于 PGA = 6dB 时应用的增益? 我不理解这个部分。

PGA = 0dB… 输出电平=-26dBFS

PGA=6dB…输出电平=-43dBFS

PGA = 12dB… 输出电平=-43dBFS

PGA=18dB…输出电平=-43dBFS

PGA=24dB…输出电平=-43dBFS

PGA = 30dB… 输出电平=-38dBFS

PGA = 36dB… 输出电平=-32dBFS

PGA = 42dB… 输出电平=-26dBFS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《在 TLV320ADCx140中使用自动增益控制器(AGC)》应用手册中的示例1和示例2中 PGA 设置为多少 dB?

    使用 AGC 时、建议将 PGA 设置为0dB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应检查并于2018年1月18日作出响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的许多编解码器/ADC 专家都不在办公室、因此请耐心等待、因为响应会延迟。

    在上一个主题中、我评论了以下问题:  

    “设置固定 PGA 值时,您可以通过输出 dB = 20*log (GAIN)/Vrms 满量程来验证它。 ^为10 μ A (输出 dBFS/20)* 2 =输入 Vrms。 在禁用 AGC/DRE 时、我已验证这是正确的。

    AGC 将衰减或增益 PGA 值 、使其达到最大允许增益(42dB)、但在执行此操作时、它识别的信号会受到限制。 应用手册的示例1和2脚本突出显示、不总是建议使用较高的最大增益、因此随着 PGA 值和目标值的变化、您将看到不同的结果。"

    我建议设置 EVM 并遵循 AGC 应用手册中提到的指南/注释:  

    使用 TLV320ADCx140中的自动增益控制器