This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2X63EVM:电路板不再发出声音。 请帮帮我。

Guru**** 2479915 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2X63EVM, PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1186977/tas2x63evm-no-sound-anymore-from-the-board-could-you-please-help-me

器件型号:TAS2X63EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2563PUREPATHCONSOLE

早上好、

我正在使用 TAS2x63EVM。 我的目标是评估板载 TAS2563。

为此、我使用5V 电源连接了 EVM、并在输出端连接了一个4欧姆扬声器。

与我的同事一起、我们计算 出5V 电源应该正常(就组件的电源而言)、扬声器也应该正常(如果增大音量、则不应该去污损)。

按照文档“用户指南 TAS2x63EVM 评估模块”,我成功地在扬声器上听到了一些声音。

在测试中、我使用 PurePathConsole 3禁用了所有保护(电流、温度等...)

我们进行了一些测试、提高音量并测量输出端的音频音量、以 dB 为单位。

但是、在执行一些测试后、输出卷"停止"。 EVM 不再播放声音。 我在板上没有看到任何闪存。

我尝试重新启动计算机、重新安装软件等、但结果相同。 电路板不再发出声音。

在测试过程中是否有可能损坏组件? 它们在电路板上看起来都不错。

我尝试更换电源和扬声器、但结果相同。

请就此主题向我提供帮助吗? 我不知道如何处理我的板。

我想恢复它。

此致、

Thomas TRUILHE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    您可以尝试进行一些诊断检查、以更好地了解电路板中可能存在的问题、您可以检查这些问题、我可以根据您的结果进行跟进:

    • 移除 J7、J15、J20、J17。 这应该会切断 TAS2563的所有电源、并且只使控制器和其他周围组件处于启用状态。 将 EVM 连接到 USB 和 VIN 电源。
      • PC 是否正确识别了 EVM?
      • 短接之前移除的跳线、然后重复相同的测试、是否仍然可以正确识别电路板?
    • 将所有跳线设置为默认配置、将 EVM 连接到 USB 和 VIN 电源。 打开 PPC3和 TAS2563QFN 插件。
      • "Connect"按钮是否在左下角可见?
      • 单击"Connect"按钮、是否会收到与放大器 I2C 通信相关的任何错误消息?
    • 为 EVM 供电并将其连接到 PPC3后、请转至"器件控制面板"
      • 单击右上角的"IRQ"按钮。 在弹出窗口中单击"Read"、请分享您看到的任何已启用标志。 然后单击"Clear (清除)"
      • 返回到"设备控制面板"、在右上角的下拉列表中从"调优模式"更改为"ROM 模式"、然后单击"应用"、再次检查 IRQ 读取

    请分享您在这些测试中的观察结果、我可以提供进一步的说明。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢你的帮助。 我今天早上尝试了您要求的测试,结果如下:

    1) 1)卸下 J7、J15、J20和 J17跳线:计算机仍然可以识别 EVM 板。

    2) 2)添加 J7、J15、J20和 J17跳线:计算机仍然可以识别 EVM 板。

    3) 3)将跳线置于安全配置中:

      -左下角仍然显示“Connect (连接)”按钮。

      -单击"Connect"按钮=>我没有收到任何与 I2C 通信相关的错误消息。

    4) 4)为电路板供电并将 EVM 连接到 PPC3,然后转至“设备控制面板”:

      -单击 IRQ 按钮,然后单击"Read"(读取):未显示任何标志。

      -从"调优模式到 ROM 模式"更改为"应用"。 单击 IRQ 按钮、然后单击"Read"(读取)。 将显示以下标志:

        (PLL 锁定、器件断电、器件上电)。

    考虑到这些结果,您能否对 EVM 板的情况有任何了解?

    此致、

    Thomas TRUILHE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢分享您的结果。

    器件似乎应该正常运行、因为您可以连接到 EVM、并且所有被触发的标志都只是预期的标志。
    需要检查的一些后续操作:

    1. 只需仔细检查:
      1. 请分享您在 IRQ 面板的"Live"选项卡中看到的标志。 确保在尝试在 EVM 上播放内容之前和之后检查此标志。 我想知道只有当你尝试播放时才会触发一个标志。
      2. 请分享电路板上跳线的图片、以确保数字音频数据从板载控制器路由
    2. 请打开 Windows 声音设置。 确保 EVM 设置为默认回放设备、应如下所示:
    3. 您能否提供有关尝试播放音频时所做操作的更多详细信息? 您可以使用任何软件、EVM 应作为任何声卡运行、因此即使是播放 YouTube 的浏览器也应正常工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    关于您的最后一条消息, 以下是答案:

    1) 1)当我只将 EVM 连接到计算机并转至"Live"选项卡时、IRQ 标志如下:(PLL 锁定、器件断电、器件上电)。

    2) 2)我单击"清除"按钮、可以在 Windows 声音设置中看到 EVM 设置为默认播放设备。

    3) 3)为了播放 EVM 中的音频、我要做的是:

    -我只需从 Windows Exporer 中打开一个 MP3文件,这就是全部。

    4)尝试播放 MP3文件后、新的 IRQ 标志为:(TDM 时钟错误、器件断电、器件上电、PLL 锁定)。

    =>这里 EVM 没有声音。

    我进行了第二次测试。 为此,在 Pure Path Console 3中,我尝试:

    -禁用掉电保护。

    -在其他器件中、选择过热重试至(1、5s 后重试)并选择过流重试至(1、5s 后重试)。

    -在 IRQZ 部件中,我单击了故障中断屏蔽按钮,禁用所有中断。

    -在热折返部件中,我禁用了热折返。

    然后我单击了“Apply (应用)”按钮。

    -在 IRQ 部件中,我单击清除按钮来重置标志。

    -我在文件资源管理器中选择了一个 MP3文件。

    =>不幸的是、电路板没有声音。

    您将在附件中找到来自跳线的图片。

    图片很小,我如何给你发送普通的图片?

    跳线全部位于 TAS2x63 EVM 用户指南中提供的默认位置。 我再次检查了它。

    此致、

    Thomas TRUILHE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我分享一下我对 EVM 的观察结果:

    1. J3 = 3.3V // J18 = 1.8V
      1. 这个组合对我来说是可以的。 请尝试一下?
      2. 我注意到、有时 TDM 时钟错误可能会在第一次音频播放停止尝试后触发、但器件会在该尝试之后继续播放音频。 ASI 输入信号可能存在干扰、但器件能够从中恢复。
    2. J3 = 3.3V // J18 = 3.3V
      1. 这个组合对我来说是可以的。 请尝试一下?
      2. 与上面的情况1类似、它有时会触发时钟错误、但会在该错误之后恢复并保持正常运行。
    3. J3 = 1.8V // J18 = 无关
      1. 这种组合不起作用、这是因为板载控制器仅在3.3V 电压下工作;仅当使用外部 I2C/I2S 源时、选择 J3 = 1.8V 是一个选项

    请尝试上述案例吗? 我从您的图片中注意到 J3 = 1.8V、因此这可能是它无法正常工作的原因。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试了您询问的测试:

    1)  J3 = 3.3V // J18 = 1.8V:

    我没有听到这种组合的声音,结果与以前完全一样。

    2) J3 = 3.3V // J18 = 3.3V:

    使用这种组合时、电路板上没有声音、结果与以前完全相同。

    EVM 可能有故障。 它必须在保修期内。

    是否可以有新的一个来替换我们的 TAS2X63 EVM?

    此致、

    Thomas TRUILHE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    让我通过私人消息跟进您

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师