This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:我的客户想要更改 DSD 信号并想知道该噪声。

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189312/pcm9211-my-customer-wants-to-change-dsd-signals-and-wants-to-know-that-noise

器件型号:PCM9211

各位专家:

我的客户想要更改 DSD 信号(我认为是从 MPIO_B 和 MPIO_C)。 我了解到、通过 AUX 可以实现、就像他们的信号是 I2S 时一样。 对吗?

他们希望 知道更改 DSD 输入信号时的噪声。 你有数据吗?  

此致、

小岛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、通过此主题和  数据表的第7.4节、可以看到来自 MPIO_B 和 MPIO_C 的 DSD 输入信号可以互换: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624940/pcm9211-dsd-11-2mhz

    关于噪声数据、我们的 SPDIF 收发器 TI 专家周三才上班、请耐心等待、因为他可以在本周晚些时候提供更详细的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon

    非常感谢。 我可以通过讨论客户来解决此主题、因此我关闭此 E2E 主题。

    此致、

    小岛