请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM9211 各位专家:
我的客户想要更改 DSD 信号(我认为是从 MPIO_B 和 MPIO_C)。 我了解到、通过 AUX 可以实现、就像他们的信号是 I2S 时一样。 对吗?
他们希望 知道更改 DSD 输入信号时的噪声。 你有数据吗?
此致、
小岛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
我的客户想要更改 DSD 信号(我认为是从 MPIO_B 和 MPIO_C)。 我了解到、通过 AUX 可以实现、就像他们的信号是 I2S 时一样。 对吗?
他们希望 知道更改 DSD 输入信号时的噪声。 你有数据吗?
此致、
小岛
您好!
是的、通过此主题和 数据表的第7.4节、可以看到来自 MPIO_B 和 MPIO_C 的 DSD 输入信号可以互换: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624940/pcm9211-dsd-11-2mhz
关于噪声数据、我们的 SPDIF 收发器 TI 专家周三才上班、请耐心等待、因为他可以在本周晚些时候提供更详细的答复。