This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24:是否可以为具有 MCLK 低电平和复位低电平的 TLV320AIC24加电?

Guru**** 2479665 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190332/tlv320aic24-is-it-ok-to-power-up-a-tlv320aic24-with-mclk-low-and-reset-low

器件型号:TLV320AIC24

我们必须重新设计现有的 TLV320AIC24设计。

此设计将在  TLV320AIC24 MCLK 和 RESET 引脚保持低电平的情况下加电、直到电路板软件启用 MCLK 电路(8MHz)、然后启用 RESET 高电平、从而使 TLV320AIC24能够"启动"。 根据数据表设置和保持时间、所有信号都与 MCLK (或-MCLK)同步。

那么、TLV320AIC24是否已通电、但没有 MCLK 和 RESET 保持低电平、可能允许"暂停"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    没关系。  提供 MCLK 并根据   数据表第14页的图1和表进行复位后  、它会自行复位并进入正常运行。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 就像几年前一样、检查时发现音频编解码 器器件(不是 TI 器件)出现问题、该器件在没有时钟和复位保持低电平的情况下无法通电。