请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC24 我们必须重新设计现有的 TLV320AIC24设计。
此设计将在 TLV320AIC24 MCLK 和 RESET 引脚保持低电平的情况下加电、直到电路板软件启用 MCLK 电路(8MHz)、然后启用 RESET 高电平、从而使 TLV320AIC24能够"启动"。 根据数据表设置和保持时间、所有信号都与 MCLK (或-MCLK)同步。
那么、TLV320AIC24是否已通电、但没有 MCLK 和 RESET 保持低电平、可能允许"暂停"?