This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:电源问题

Guru**** 2480685 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192155/tlv320aic3105-power-supply-questions

器件型号:TLV320AIC3105

您好!  

感谢您在过去一周内的帮助、感谢您的帮助、我的产品也非常出色。 我只是想快速澄清一下我在 TLV320AIC3105编解码器上发现的设计和电源要求。  

我的设计目前具有两个 LDO 电源(TLV74133PDQNR 和 TLV74118PDQNR)。 我使用3.3V 稳压器为 IOVDD、AVDD 和 DRVDD 供电、并使用1.8V 稳压器为 DVDD 供电。 这种双稳压器设计是否足够或通过使用同一 LDO 为模拟和数字组件供电、是否会在模拟输出端产生大量噪声? 此芯片是否支持双电源、或者您是否强烈推荐3个 LDO (每个建议的电源内核1个)。 我不想再添加另一个电源、但如果我必须的话、我会添加。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    最好将 IOVDD 与模拟电源分开。  如果您只有2个 LDO、 则最佳解决方案是将 DVDD 和 IOVDD 连接在一起。 请参阅下面的原理图、该连接类型采用了用户指南:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这是一个很好的信息。

    假设 IOVdd 连接到1.8v、那么来自我的 DSP 的逻辑也应该被电平转换到1.8v 是否正确? 或者、我可以不向 IOVDD 输入发送3.3伏逻辑、这样就可以了?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPS -如果有用户手册对此进行进一步描述、我很乐意阅读。 但是、我认为我关于1.8/3.3V 逻辑线路问题的最后一条评论是正确的、我可能会在器件上放置另一个 LDO、因此我将有3条线路。 如果您愿意、请参考您上面引述的文档、并确认我的逻辑线路问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的绝对最大额定值表示数字输入电压应为 IOVDD+0.3V、 我们通常使用电平转换  器来实现稳健的设计和可靠性、即使从 VIH 和 VOL 的角度来看、您也可以不使用电平转换器。