This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:USB 总线是在 UXB2.0还是 USB1.1状态下工作

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190914/pcm2704c-whether-the-usb-bus-is-working-in-uxb2-0-or-usb1-1-state

器件型号:PCM2704C
主题中讨论的其他器件:PCM2704

您好,团队

客户在使用此芯片传输音频时遇到问题、感觉整个 USB2.0总线被下拉至 usb1.1模式。

需要确认它是在 USB2.0模式下工作还是在 usb1.1模式下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    USB 2.0和 USB 1.1兼容、因为它们共享相同的端口连接、数据表中概述的是提供给主机的描述符采用 USB 1.1格式(9.5 d/s)。 任一 USB 的音频都不会改变、因为支持两个位/采样率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon,

    客户正在使用 USB 集线器、12个 PCM2704C 连接到其中一个 USB。 使用时、我发现只能同时使用8个通道。 打开第9个通道时出现问题。 稍后、他们计算出第8个通道刚刚达到 usb1.1的上限。

    现在客户认为 PCM2704正在运行是 usb1.1、所以整个 USB 只能在 usb1.1模式下工作、导致速度无法达到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我们是否可以通过任何方式了解 USB 端口是在 USB2.0还是 USB1.1中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    据我所知、USB2.0和 USB1.1电缆是相同的、唯一的区别是器件规格(即数据传输的速度)。 PCM2704是 USB2.0器件、如果 USB 集线器是 USB2.0器件、则 USB2.0是运行模式。

    如果 USB 集线器无法识别4个 PCM27xx 器件、它是像我在下面突出显示的那样4个、还是像红色的 X 所示的群集? 在这里、我将对断开设备进行故障排除、以查看这是否是集线器的限制。 我还会检查主 USBHUB 的时钟规格、以确保它也可以支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    我的客户直接将 PCM2704C 连接到 IMX8的 OTG 端口、发现 PCM2704C 将被识别为 USB1.1器件。

    客户对此有很多疑问、PCM2704C 应该是2.0器件、您是否需要进行一些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    这是因为 IC 的描述符是 USB 1.1格式、但仍然会 按预期执行 USB2.0性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daveon,

    1、客户告知如果系统识别的描述符采用 USB1.1格式、系统会自动将器件的带宽限制为 USB1.1、使其无法在 USB2.0上运行。 此部分是只能由客户端区域修改的系统吗?

    2、μ s PCM2704C 是否可以支持将一个 USB 通道扩展到8个以上的通道? 12个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有具有 USB2.0描述符的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    遗憾的是、我们的 USB 音频转换器/DAC 产品系列非常有限、PCM270 (4/6) c 是唯一符合 USB2.0规范的器件。 由于 USB 总线的描述符为1.1、主机控制器可能会像客户怀疑的那样限制带宽。

    我会尝试测试第三方 USB2.0器件、以查看这确实是描述符/集线器问题、还是集线器未按预期运行