This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1:I2S 接口-连接到 TAS6584时 FSYNC 电压异常

Guru**** 2480275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192645/tas6584-q1-tas6584-q1-i2s-interface---fsync-voltage-is-unexpectedly-when-connected-to-tas6584

器件型号:TAS6584-Q1

我们目前正在应用设计中测试 TAS6584、但无法使其通过音频测试。

问题似乎在于、FSYNC 在 TAS6584的引脚6处衰减;在该引脚上、信号被钳位在~0.7V。

我们已经排除了 PCB 的原因-通过跳线直接从我们的 DSP 的 I2S FSYNC 引脚驱动引脚6、我们看到同样的衰减、请参阅下图。

获取相同的信号并将其施加到 TAS6584评估板上 J9的引脚2不会像下图中那样衰减信号。

放大器是否有一些寄存器设置或故障条件导致该信号像这样被钳位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是进入 TAS6584评估板上 J9的引脚2的 FSYNC。 上面的第二个图像上传错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我不得不说、这是一种罕见的情况。 我是否可以询问该器件是否可以在您的 PCB 上工作? 我想 FSYNC 引脚可能会因 ESD 事件而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我们已经测试了 PCB 并排除了这一问题、并且在处理这些器件时采取了适当的 ESD 预防措施。

    我们已经在3个不同的器件上看到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      如何在 EVM 和电路板之间切换器件 TAS6584、结果如何?  当您的电路板上发生这种现象时、器件是否仍能正常工作?