This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:TAS2781 PWR_MODE3的频率响应

Guru**** 2478815 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192735/tas2781evm-tas2781-frequency-reponse-of-pwr_mode3

器件型号:TAS2781EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2781

尊敬的 Sirs:  

我使用的是 TAS2781 EVM、有一个关于超声波模式的问题。 (PWR_MODE3)

PWR_MODE3 、Fs = 96k 时、20Hz ~ 40kHz 的频率响应如下所示(这是从 TAS2781数据表中捕获的)

但我使用 APx525 + AUX0025测量 TAS2781 EVM 时的条件与数据表中的条件相同,我无法获得 与上述相同的结果,请检查我的测量结果,如下所示。

20kHz ~ 40kHz 的频率响应似乎是设置问题?

PVDDH=18V、PVDDL=5V、Power=1W、FS=96kHz

我使用 PurePath Console Direct I2C 来建立 TAS2781、我使用的命令来自 TAS2781数据表10.5 初始器件配置- PWR_MODE3

我是否需要为此模式配置其他任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    这可能是由您使用的滤波器造成的?  AUX0025 的通带为20-20kHz。 您可能需要类似 AUX-0040的东西: https://www.ap.com/analyzers-accessories/accessories/aux-family-switching-amplifier-measurement-filters/

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    感谢您的支持。

    我尝试使用另一个 Audio Precision、然后再次测量上述条件、仍然无法获得数据表的频率响应。 (超过+/-1dBRA、20Hz~40kHz)

    请查看以下 TAS2781的 FR 结果:

    为了计算根电容、我选择了另一个放大器(而非 TAS2781)并使用相同的 AP 设置、我可以获得下图(+/-0.6dBRA、20Hz ~ 40kHz)等频率响应、因此我 不认为 AP 的滤波器或我的测试条件是错误的。 您能帮您解决问题吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我将在我的一侧进行仔细检查、并为您提供有关如何为此测试配置器件的分步过程。 我可能会在今天晚些时候或明天收到更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我想我可以复制与您相同的结果。 我将与我们团队的其他成员一起检查这一点、以便更好地了解限制是否来自 D/S 中提供的 I2C 脚本
    我会尽快告知您任何进展。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    感谢您的支持!!!  

    如果对此主题有任何更新、请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我昨天对测试设置进行了仔细检查、注意到我在 AP 中使用了不正确的低通滤波器设置、我对其进行了更正、并得到了以下结果:

    我尝试了2种不同的配置、结果相同、使用数据表中建议的脚本、也使用 GUI、方法是选择 PWR_MODE3。
    附加的是两个脚本。 您可以尝试这些方法、并检查您是否可以获得与我相同的结果。

    e2e.ti.com/.../DS_5F00_script.txt

    e2e.ti.com/.../GUI_5F00_script.txt

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师