主题中讨论的其他器件:TAS2781
尊敬的 Sirs:
我使用的是 TAS2781 EVM、有一个关于超声波模式的问题。 (PWR_MODE3)
PWR_MODE3 、Fs = 96k 时、20Hz ~ 40kHz 的频率响应如下所示(这是从 TAS2781数据表中捕获的)

但我使用 APx525 + AUX0025测量 TAS2781 EVM 时的条件与数据表中的条件相同,我无法获得 与上述相同的结果,请检查我的测量结果,如下所示。
20kHz ~ 40kHz 的频率响应似乎是设置问题?
PVDDH=18V、PVDDL=5V、Power=1W、FS=96kHz

我使用 PurePath Console Direct I2C 来建立 TAS2781、我使用的命令来自 TAS2781数据表10.5 初始器件配置- PWR_MODE3
我是否需要为此模式配置其他任何内容?