器件型号:AICPUREPATH_STUDIO
我们将使用 TLV320AIC3253IYZK。
我们要创建2通道混频器(2输入1输出 输入/输出格式为 I2S)。 一个输入(DIN1)是 I2S,另一个输入(DIN2)也是 I2S。 一个输出(混合 DIN1&DIN2后)。
2输入和1输出与 BCLK (3.072MHz)/LRCK (48kHz)同步

我使用 GDE 来创建电路。

(Q1)
我应该选择哪些(输入/输出)器件?
我尝试了一些输入/输出器件、但无法生成代码。
(Q2)
TLV320AIC3253****中的每个引脚都有一些功能。 (输入/输出/GPIO/I2S 等)
请告诉我如何设置每个引脚的功能。