This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:如何使用 PurePath_Studio 的输入/输出引脚以及如何定义 TLV320AIC3253***的引脚分配

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191949/aicpurepath_studio-how-to-use-input-output-pin-of-purepath_studio-and-how-to-define-pin-assign-of-tlv320aic3253

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

我们将使用 TLV320AIC3253IYZK。

我们要创建2通道混频器(2输入1输出 输入/输出格式为 I2S)。 一个输入(DIN1)是 I2S,另一个输入(DIN2)也是 I2S。 一个输出(混合 DIN1&DIN2后)。

2输入和1输出与 BCLK (3.072MHz)/LRCK (48kHz)同步  

  

我使用 GDE 来创建电路。  

(Q1)

我应该选择哪些(输入/输出)器件?

我尝试了一些输入/输出器件、但无法生成代码。

(Q2)

TLV320AIC3253****中的每个引脚都有一些功能。 (输入/输出/GPIO/I2S 等)

请告诉我如何设置每个引脚的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于天气恶劣、无法访问音频实验室。 请允许我花些时间亲自动手使用 EVM 、并在本周结束前收到回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常抱歉、我在与 FAE 通信时误解了 AIC325x 器件与 AIC326x 的架构。 只有我们在初始对话中提到的 AIC326x 器件才能够混合 I2S 音频信号,因为它有3个独立的 ASI,而 AIC325x 没有。 如下所示、信号是多路复用而不是混合信号、这就是为什么没有额外的 I2S_IN 块供客户在 PPS 中使用。

    AIC3253辅助 I2S 接口仅用于两个主机处理器、每次通信一个

    遗憾的是、要像方框图中所述混合 I2S、必须使用 TLV320AIC326 (2/3/8)器件

    此致、