This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:PCM1794A 输出失真

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5534, PCM1794A, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194893/pcm1794a-pcm1794a-output-distortion

器件型号:PCM1794A
主题中讨论的其他部件:NE5534PCM5121

您好,

  一位客户在其设计中使用了 PCM1794A、输出 IV 和 LPF 使用了 NE5534、其电源为+-12V。 如果输入采样率为48K、16位和 I2S 18Khz 信号、则 PCM1794A 输出失真将达到6.3%。  

他测试了如果 I2S 频率低于13Khz、则不会出现失真。 但是、如果采样率为96kHz、912Khz、即使 I2S 频率高于13Khz、也不会出现失真。  

每个引脚的电压正常。  

曲线下方是18Khz I2S 信号、48kHz 采样率、我们可以发现输出失真。

但13Khz I2S 信号的正常情况如下:

他还使用相同的 I2S 输入源(即 SoC 输出)测试了 PCM5121,没有类似的问题,工作正常。

请帮您进行分析。  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    我相信、当你说 I2S 频率时 、你是指输入信号的频率。  

    因此、如果 FIN=18K、Fs=48K、他会看到 大约6%的失真(FS/2=24)

    如果 fin=18KHz、fs 为192k 或96K、则没有失真。(fs/2=96或48k)  

    当  他的输入频率接近 Fs/2时、他 会看到失真 、只要他的输入频率远离 Fs/2、他就不会看到失真- 这是正常现象。

    他可以通过选择采样频率(例如48K)来验证这一点,然后监控失真是如何随着他将输入频率更接近或偏离24kHz (Fs/2)而增大或减小的。

    他还可以绘制几个不同情况下的 FFT 图、并了解如何通过在目标频带中引入更多谐波来接近 Fs/2频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arash,

    非常感谢您的回复、我会与客户确认。  

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。