请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3223 数据表中规定、GVDD 和 AVDD 的 poepr 滤波应配备3R3和1uF 电容。 除了在 EMV 模块中、该原理图还在 GVDD (引脚1)中显示了串联电阻。 我认为 GVDD 用于栅极驱动、应在过滤模拟 AVDD 的同时将其接通至5V。 在这种情况下、图10.1和图10.6不正确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.