This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:GVDD 和 AVDD 的滤波

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194339/tpa3223-filtering-of-gvdd-and-avdd

器件型号:TPA3223

数据表中规定、GVDD 和 AVDD 的 poepr 滤波应配备3R3和1uF 电容。 除了在 EMV 模块中、该原理图还在 GVDD (引脚1)中显示了串联电阻。 我认为 GVDD 用于栅极驱动、应在过滤模拟 AVDD 的同时将其接通至5V。 在这种情况下、图10.1和图10.6不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    建议添加滤波器电路作为 EVM 用户指南、因为 EVM 已经过验证。

    数据表与 TPA3223器件 EVM 用户指南中提供的指导的偏差(如第10.1节所示)可能会导致性能降低、功能错误甚至 TPA3223器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以理解、但您能不能纠正数据包、因为它是错误的、会导致问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢 您的仔细检查、我们将更新数据表。