This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:用于 CLIP_OTW 通常较低的应用。

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193766/tpa3255-for-usage-where-clip_otw-is-frequently-low

器件型号:TPA3255

您好!

我使用的电路与上一篇文章"TPA3255:TPA3255故障引脚在使用一段时间后变为低电平"中所述的电路相同。
使用 TPA3255的电路是用于驱动换能器的电路、但该换能器可以被加载。负载的大小会有所不同。
当向传感器施加负载时、传感器的阻抗会发生变化。
此时、CLIP_OTW 可能会变为低电平。
除了 CLIP_OTW 为低电平之外、电路工作正常。
一旦传感器上的负载被移除、CLIP_OTW 就会变为高电平、因此它似乎不会因发热而变得很低。
此外、TPA3255的信号输入最大为±1.9V、因此输入信号不会太大。
为了防止损坏换能器、流入换能器的电流受到限制。
我认为 CLIP_OTW 较低、因为电流受限。
这个想法是正确的吗?
此外、如果我继续以使 CLIP_OTW 频繁变为低电平的方式使用 TPA3255、它是否会中断或降低?


谢谢、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Nishimura

    正如您所描述的那样,当传感器被移除时,CLIP_OTW 会立即变为高电平 ,因此它似乎不是 OTE。

    FAULT 引脚是否为低电平? 您的电路似乎具有 OLP 或 UVP。 请检查其负载阻抗是否过低、以及是否所有 电源电压均高于 UVP 阈值

     如果您继续在 CLIP_OTW 上使用它、 则功率级会过载、器件将关闭输出通道、输出将置于 HIZ 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    FAULT 引脚从不变为低电平。

    我已经在电路运行期间检查了电源电压。
    GVDD 和 VDD 空载时为11.9V、负载时为11.9V。
    PVDD 空载时为48.9V、负载为47.2V。

    到目前为止、我没有关闭任何输出通道。
    CLIP_OTW 最多变为低电平1秒。之后、CLIP_OTW 变为高电平、因为几秒钟内没有负载。
    很抱歉重复此操作。 如果我继续以这种方式使用 TPA3255、它会损坏还是恶化?

    我将继续验证运行情况、因为负载阻抗可能不合理。
    这可能需要一点时间。我将报告任何进展情况。

    谢谢、

    西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Nishimura

    FAULT 为高电平且 CLIP_OTW 为低电平、 会发出过热警告、如果温度 继续升高、器件可能会关断。 但是 、正如您的描述所述、在切断负载的同时 CLIP_OTW 变为高电平、很难解释。 您是否检查 了 TPA3255的实际温度?  另一种可能是错误报告不准确、您可以在负载变化时测量输出电流波形以确保这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    无法直接检查 IC 的温度、因为它被连接到 TPA3255的散热器阻挡。


    换能器通过变压器进行连接。作为测试、我更改了变压器绕组数量的比率。
    更改变压器匝数比后、CLIP_OTW 不再变为低电平。
    负载阻抗似乎不正确。
    但是、改变变压器绕组的比率会导致传感器移动不良。
    这似乎是一个不同的问题,所以我想假定这个问题已经解决一次。

    谢谢、

    西村