您好!
我使用的电路与上一篇文章"TPA3255:TPA3255故障引脚在使用一段时间后变为低电平"中所述的电路相同。
使用 TPA3255的电路是用于驱动换能器的电路、但该换能器可以被加载。负载的大小会有所不同。
当向传感器施加负载时、传感器的阻抗会发生变化。
此时、CLIP_OTW 可能会变为低电平。
除了 CLIP_OTW 为低电平之外、电路工作正常。
一旦传感器上的负载被移除、CLIP_OTW 就会变为高电平、因此它似乎不会因发热而变得很低。
此外、TPA3255的信号输入最大为±1.9V、因此输入信号不会太大。
为了防止损坏换能器、流入换能器的电流受到限制。
我认为 CLIP_OTW 较低、因为电流受限。
这个想法是正确的吗?
此外、如果我继续以使 CLIP_OTW 频繁变为低电平的方式使用 TPA3255、它是否会中断或降低?
谢谢、
西村