This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:PCM1840:上电、复位和断电行为。 这些序列是否正常?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195921/pcm1840-pcm1840-power-up-reset-and-power-down-behaviour-are-these-sequences-are-okay

器件型号:PCM1840

您好!

我们在 PCM1840中对板进行了设计。 有5个 ADC、1个作为主器件、4个作为从器件。 经过几次调整后、这些功能效果良好、FPGA 中的处理功能也非常好。

我们现在的问题是以下序列是否正常、或者是否仍需要调整才能实现稳定运行。

INFO:AVDD = IOVDD、电压电平相同、为3、3V

1.上电行为:

数据表中的信息:3.3V 电源稳定后、Shdnz 必须保持100us 低电平。

但是、3.3V 被视为稳定的电压电平是多少?

2.正常运行期间的复位(AVDD 和 IOVDD 在3、3V 电压电平下保持稳定):

我们在数据表中未找到活动复位的最短时间(shdnz =低电平)。 这段时间是否足以复位 ADC、或者在 shdnz 上复位 ADC 的最短时间是多少?

3.断电:

如果电源出现故障、我们 无法 将关断引脚(SHDNZ)拉至低电平(关断有效) 10ms 或 AVDD 和 IOVDD 在最小建议电压3.0V 下下降之前的任何时间

当该电压下降时、ADC 数据不再被处理。 这意味着 ADC 在其数据线路上提供什么都无关紧要。

在这个序列之后、它会像在"1. 上电行为"

这种行为是否正常?

我们现在的问题是、序列1、2和3是否正常、或者我们的客户是否仍需要调整才能在现场稳定运行?

我们期待您提供更多信息反馈。

谢谢、最诚挚的谢意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些答案:

    1.ut 3.3V 被视为稳定的电压电平是多少?

    答案:工作电压是稳定电平。 对于3.3V IOVDD、稳定电平为3.3V

    2. 我们在数据表中没有找到活动复位的最短时间(shdnz =低电平)。 这段时间是否足以复位 ADC、或者在 shdnz 上复位 ADC 的最短时间是多少?

    答案:  

    请参阅第26页。 进入关断模式需要25ms 的最短时间。 您的时间似乎要短得多。  

    3.如果 电源出现故障、我们 无法 将关断引脚(SHDNZ)拉至低电平(关断有效) 10ms 或 AVDD 和 IOVDD 在最小建议电压3.0V 以下之前的任何时间

    当该电压下降时、ADC 数据不再被处理。 这意味着 ADC 在其数据线路上提供什么都无关紧要。

    在这个序列之后、它会像在"1. 上电行为"

    答案:请参阅下图。 器件在输入 AVDD 后进入关断状态、当 AVDD 变为零时、器件即处于关断状态、

    该序列将起作用。

    答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还有一些关于问题2和您的答案的问题。

    我们不需要关闭应用程序以淡出或节省功耗、而是"仅"在 ADC 处于可能的错误状态时复位它们。
    - ADC 是否有可能进入错误状态?
    - 这只是 ADC 的关断还是真正的复位?
    -  除了 褪色外,在哪些情况下应使用 SHDNZ?
    -关断信号  SHDNZ 上的"短"时间是否 足以重置 ADC (我们不需要淡出、而使用较小的 SHDNZ 信号、我们可以看到 ADC 数据的淡出) 或者、复位 ADC 是否需要至少25ms 的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在几个小时后再谈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中选择:

    如果在器件处于工作模式时 SHDNZ 引脚置为低电平、则器件会降低记录数据的音量、使模拟和数字块断电、并在25ms (典型值)内将器件置于硬件关断模式。

    这意味着只有在卷斜升至零后、器件才会置于硬件关断状态。 这意味着使用 SHDNZ 引脚完全关断至少需要25ms。

    ------------------------------

    将 ShDZN 引脚置为有效相当于硬件复位。 这是因为数字 块在发出时关闭。 使初始引导序列变为现实时、会发生初始引导序列。

    ------------------------  

    当您想要进入器件消耗的电流低于0.1ua 的极低功耗模式时、应选用 SHTZN。

    --------------------------

    通常,如果您按指定的顺序打开和关闭电源,这些芯片就会非常稳定。

    此外、在工作时唯一的变化是移除和连接动态时序数据。移除 ADC 通道断电的时序。 连接时序时、芯片会自动检测时序。 通常情况下、这种情况应该不会出现问题。 但最好在系统级别检查此问题。