请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 主题中讨论的其他器件: TAS6424
大家好、整个团队。
我想知道 TAS6584-Q1中支持的扬声器阻抗。
我知道 TAS6584-Q1在数据表中支持最小2 Ω 阻抗。
如果我们使用 PBTL 模式、我们可以驱动1欧姆扬声器吗?
根据下面的系统、TAS6584-Q1似乎支持2 Ω 阻抗、因此我想知道1 Ω 是否也不能用于 PBTL 模式。
请注意、在链接的系统中、TAS6424可被驱动为1欧姆。 我认为这是因为使用了 PBTL、对吧?