This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:支持的扬声器阻抗。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197119/tas6584-q1-supported-speaker-impedance

器件型号:TAS6584-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

大家好、整个团队。

我想知道 TAS6584-Q1中支持的扬声器阻抗。

我知道 TAS6584-Q1在数据表中支持最小2 Ω 阻抗。

如果我们使用 PBTL 模式、我们可以驱动1欧姆扬声器吗?

根据下面的系统、TAS6584-Q1似乎支持2 Ω 阻抗、因此我想知道1 Ω 是否也不能用于 PBTL 模式。  

请注意、在链接的系统中、TAS6424可被驱动为1欧姆。 我认为这是因为使用了 PBTL、对吧?

扬声器放大器产品选择|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    扬声器的 PBTL 电阻为1欧姆。  您可能难以使用负载诊断来确定在此低阻抗下短路的负载。  

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我明白了。  

    网站介绍 TAS6424的最小阻抗为1 Ω、TAS6584的最小阻抗为2 Ω。


    两个器件都能够在 PBTL 模式下驱动1 Ω 电阻。 不同描述的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      感谢您的指出。 介绍页面似乎无法在设备之间保持一致性。 在 TAS6424中使用了 PBTL 数据、但在 TAS6584中给出了 BTL 建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。

    很明显。