This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX9768最接近的更换件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194842/max9768-nearest-replacement

各位专家:

美好的一天! 我需要您的帮助、找到最接近 的 MAX9768替代方案。

如果没有。 下面是其他 要求。 请推荐符合以下要求的 IC。  

增益要求应介于4W-12W 之间。   

扬声器为8欧姆(额定功率为1W 或最大功率为1.5W)

模拟输入(单端模拟)

内置音量控制

-标称输入电源电压 4.5V

提前感谢您的支持。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jonathan、

    如果应用的电阻为8 Ω、最大为1.5W、则 TPA3138适用。

    https://www.ti.com/product/TPA3138D2?keyMatch=TPA3138D2&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的建议。 遗憾的是,客户没有空间放置建议的部件,因为它需要两个声道用于立体声。 我们需要一个尺寸类似于或接近尺寸4mmx4mm 的单声道 D 类放大器。 更具体地说、放大器输出的功率要求在3-8W 之间是可以接受的(例如:- 3W 或5W 或8W 等)。 请帮助我们建议尽可能接近的器件。  

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TPA3139的详情。 尺寸为 4mmx4mm。 功率能力也可以满足要求。

    https://www.ti.com/product/TPA3139D2?keyMatch=TPA3139D2&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢你的帮助。

    此部件不适合单声道要求。 它仅用于立体声。 我们能够找到适合  具有3W 输出的4欧姆扬声器的器件型号 TPA2028D1。 但对于8欧姆负载、它将仅在800mW 时提供更好的性能。

    除了8欧姆限制外、该 IC 似乎非常适合我们的应用。  那么、您能否建议一个可在@ 8欧姆的相同电平下工作的类似器件?

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TPA3138可针对单声道配置为 PBTL。 数据表中有详细说明。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您对此进行澄清。 但 我们的系统已经构建并投入生产。 我们在前一个设计上设置的增益为16.1dB (由于 max9768具有20dB 的固定内部增益、我们需要通过在输入端使用反馈引脚来增加-4dB 来将其降低至16dB)。 但在建议的器件中,我只能看到2个可用增益设置(20和26 dB)。

    • 请建议您使用 TPA3139是否有任何方法或 建议符合要求的器件
    • 或者、让我们知道如何在不降低音频性能的情况下控制增益或将增益降低到16dB。
    • 如果我们可以在单声道模式下操作 TPA3139、那么功率输出是多少?

    请注意、我们的 PVDD 电压为 VBAT=7.2V

    此致
    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    TPA3139增益设置无法调节、它由内部电路固定。

    简单的方法是调节输入电平。 您是否认为这是您的 systerm 的可能方法?

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我在内部进行检查。 我们  目前无法在编解码器级别对此进行调整。 对编解码器级别的任何更改都会更改我们的整个库存。 请告诉我们、在将该音频放大器馈送到音频放大器之前、在不影响音频性能的情况下、调整该音频放大器输入端增益的方法是什么。

    此外、如果您对不同器件型号有任何建议、请告知我们。

    此致、

    Sharvery  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    器件增益设置是固定的。

    如何在输入端添加电阻器以降低输入电平?

    如果客户不能接受此解决方案、我们就没有合适的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    根据您的建议、我们在输入端添加了一个电阻器、并相应地重新计算了增益。 请告诉我们、我们的方法是否正确。

    • 假设我们使用的是增益20dB。 根据数据表,内部输入阻抗为 Zi = 40kOhm。
    • 根据数据表中给出的参数(第8.2.2.4节"输入电阻")、我们可以 推导 出 ZF 为400K
    • 音频放大器输出所需的增益(TPA3139) 16dB。 因此、我们必须将输入降低至-4dB。
    • 因此,根据 TI 的建议,如果我们将输入阻抗增加到14kOhm,则有效输入阻抗(RIN+Zi)将增加。 我们将在输入电容器和音频放大器的输入引脚之间添加此电阻器(Rin)。 因此、在音频放大器的输出端 、我们能够有效地将增益降低到16dB。 这是根据反相放大器增益比公式计算得出的(请参阅下面添加电阻器的基本图)。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/6/Gian-Calculation_5F00_TPA3139.JPG

    此致

    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    在电容器 和输入引脚之间添加电阻器将增加电容器充电时间、可能会出现爆裂风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您能否思考一下如何实施您在输入端添加电阻器以降低输入电平的建议?

    此致

    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    我建议在音频源和 AMP 输入电容器之间添加分压电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我对音频设计非常陌生。

    • 您能否验证并确认以下电阻器值是否正确、以便在音频放大器输入端产生-4dB 的增益衰减?
    • 此外、请告诉我您认为该解决方案可能会产生哪些副作用?  
    • 您认为、如果在此分压器网络之后我们需要任何单位增益缓冲器(运算放大器)吗?

    此致

    Sharvery

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharvery、

    我看到您还放置了另一个 E2E 来讨论该主题、因此我将关闭此 E2E 并在另一个 E2E 上回复您。